This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010:需要进行原理图审阅

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493683/afe3010-schematic-review-required

器件型号:AFE3010

工具与软件:

您好!

需要检查原理图。 输入电压将为240VAC。  不需要螺线管。 只需要进行接地故障检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于好奇-是否计划通过 ALARM 引脚监控故障?

    原理图看起来很好。 我们建议在输出引脚上使用缓冲器、如下所示。 对于此应用程序可能无关紧要、但仅为以防万一。 值为500 Ω+ 10nF。

    此致

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只需要故障监控、我认为只能通过 ALARM 引脚来完成、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向 MCU 添加了 SCR 引脚监控。 此外、还在 ALARM 引脚处添加了齐纳二极管作为内部逻辑、我认为其工作电压为5V。 是否可以采取任何其他措施来监控故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Basit、

    光今天不在办公室,但他将在星期一, 3月31日回来回复.

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basit:

    是的、内部逻辑为5V。 根据数据表的第7.4.2节、可以在警报时监测接地故障。

    此致

    Guang