This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102:I2C 错误复位

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492029/tmp102-i2c-error-reset

器件型号:TMP102

工具与软件:

你(们)好

我们遇到与 I2C 总线相关的错误。 在执行对 tmp102的读访问时、如果 SDA 恰好被 tmp102拉低、 
控制器的 I2C 运行被中断或异常复位、tmp102将进入异常状态并保持将 SDA 总线拉至低电平。
我们还尝试在 SCL 总线上再发送9个 CLK 以重置读取访问、但未生效。
在这种情况下、我们应该如何恢复 tmp102的 I2C 访问?

此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:


    您能否提供一个与 TMP102的 I2C 总线事务的示波器快照? 请确保快照中包括 SDA、SCL 和 TMP102的 VDD。 还请尝试捕获 50ms 的导通时间间隔 . 我想知道器件是否会在超过超时间隔后释放 SDA 线:

    此外、您是否尝试过对 TMP102执行下电上电(移除/恢复电源)? 总线上还有其他器件吗?


    此致、

    哈利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我已尝试将 SCL 保持 在低电平50ms 来重置 I2C 接口。 这样可以解决对 I2C 总线复位的需求。 非常感谢!

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它为您解决了 Li。 如果您需要其他帮助、请在将来与我们联系。


    此致、

    哈利