This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432FSPEVM:运动和存在检测演示。 存在检测问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494035/iwrl6432fspevm-motion-and-presence-detection-demo-presence-detection-question

器件型号:IWRL6432FSPEVM
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具与软件:

大家好!

我不熟悉雷达和软件、如果其中一些问题看似简单、请耐心等待

如果您能对本演示做出一些说明、我将不胜感激。

1.如果边界框内有云点,传感器是否能识别或触发? 根据我的理解、只有传感器检测到时、它才会触发或更改为黄色 抖动 但不能 在线状态 . 我的理解是否正确?

2.如果是这种情况,是否有办法在传感器检测到时显示边界框颜色的变化 在线状态 ? 在演示中、我对配置进行了一些调整、以模拟有人进入房间内的特定区域时雷达触发的场景、类似于该特定区域的"不进入"警报。 下面附上了图片。

3.我只能使用 TI 调试探针进行调试。 能否使用 J-Link 等第三方调试探针?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉这里的响应缓慢。 感谢您的耐心。  

    我将在演示中尝试阐明运动检测与存在检测。 本质上、代码实现了两个处理链(主要运动检测和次要运动检测)。 这些链中的一个(或两个)可以在配置中启用。 默认的"MotionDetect.cfg"配置启用主要运动检测处理、"PresenceDetect.cfg"启用次要运动检测处理链。 您正在使用的可视化工具(Radar Toolbox 中的工业可视化工具)在区域中检测到存在时突出显示已定义的 mpdBoundaryBox 的边界。 如果检测到微小运动、该框将变为黄色;如果检测到重大运动、该框将变为红色。 有关更多详细信息、我强烈建议您参考 SDK 中的文档。 运动和存在检测演示调优指南的第2.6节 对此进行了详细说明。  

    [报价 userid="648305" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494035/iwrl6432fspevm-motion-and-presence-detection-demo-presence-detection-question 我只能使用 TI 调试探针进行调试吗? 能否使用 J-Link 等第三方调试探针?[/QUOT]

    SEGGER 网站上介绍了如何使用 Jlink 和 code composer、请参阅下面的链接

    https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/ides/ti-code-composer/

    列出了受支持的器件、这些器件不包含雷达器件、因此可能不受支持。

    https://www.segger.com/downloads/supported-devices.php?model=jlink

    此致、

    Josh