This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:对累加器发出复位命令、以便在 AWRL1432中进行直流估算和消减

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1496898/awrl1432boost-issuing-reset-to-the-accumulators-for-dc-estimation-and-subtraction-in-awrl1432

器件型号:AWRL1432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL1432

工具与软件:

我在向直流累加器发出复位、"HWA_DCEST_INTERFSUM_RESET_MODE_PARAMRESET"模式-每帧直流累加复位和"HWA_DCEST_INTERFSUM_RESET_MODE_PARAMRESET_ZEROLPCONT"模式时遇到了问题-每帧直流累加复位、我们可能会注意到正在发生直流消减、但不符合我们的要求。

我也尝试了"HWA_DCEST_INTERFSUM_RESET_MODE_SOFTWARERESET"模式 、但不确定应该将 DC_EST_RESET_SW 寄存器写入何处、它应该是 hwaCommonConfig.configMask 的一部分还是其他任何地方?   

请帮助我们解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能提供更多有关这方面的信息吗?

    -您目前在哪里编辑直流估算模式?

    但是、听起来对于您的应用、您必须推断 rangeprochwa.c 中的位置以添加额外的配置。 您可以将其添加到距离 FFT 中。 您正在查找的寄存器应可通过访问  

    hwaParamCfg.preProcCfg.dcEstResetMode
    还有一个 HWA 的示例工程、其中它进行直流估算和消减
    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_02_00\examples\drivers\hwa\hwa_dc_sub
    如有任何其他问题、请告诉我。
    此致!
    Gabriel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您的答复。 我可以为模式2和3设置"hwaParamCfg.preProcCfg.dcEstResetMode"(请参阅"图像2")、并且直流消减功能按预期运行、但正如我在上文中所述、我需要将累加器随意复位(不限制为根据线性调频脉冲/每帧)。

    如下图"图像1"中突出显示的、我尝试使用 DCEST_RESET_MODE = 1、我应该在哪里设置 DC_EST_RESET_SW 寄存器位?

    从"图像2"很明显、我无法在 HWA 参数集中设置寄存器位、因此我应该尝试将其添加为 "commonCfg->configMask"的一部分、就像"图像3"中所示的 DC_EST_SHIFT 那样、如果是、请帮助我为该寄存器位设置相关掩码和其他更改。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

     图1 -来自 AWRL1432技术参考手册(2024年12月修订)
     图2 -来自 AWRL1432技术参考手册 (2024年12月修订)
     wha_dc_sub.c 中的图3

    此致、
    Deepan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    hwa.c 中有一个名为 hwa_softwareResetAccumulators()的函数

    C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_02_00\source\drivers\hwa\v0\hwa.c

    此功能应该会为您提供所需的功能。 它还包含有关如何填充其参数的说明。

    此致!

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您的建议。
    这是我要找的、可以解决问题。

    此致、
    Deepan