请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC3020-Q1 主题中讨论的其他器件:HDC3020
工具与软件:
这位客户制造了一批200块电路板。 PCB 的一些布线发生在电路板组装之后、这会导致聚合物污染(这些器件没有胶带或膜)。 问题是这些板是否完全可用。 是否建议使用压缩空气吹干? 是否有办法节省电路板?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
这位客户制造了一批200块电路板。 PCB 的一些布线发生在电路板组装之后、这会导致聚合物污染(这些器件没有胶带或膜)。 问题是这些板是否完全可用。 是否建议使用压缩空气吹干? 是否有办法节省电路板?
谢谢!
Lenio
我认为这些板可以节省成本、我会按照您的建议尝试用压缩空气吹掉灰尘。 这样做可能会使聚合物干燥、但这对于去除灰尘而言是个小问题。 一旦尽可能多的灰尘被吹走、就尝试测量 RH 并查看它是否准确、理想情况下是在一个以上 RH 水平下。 希望除尘后对 RH 精度的影响最小。
下次客户在将 HDC3020放置到 PCB 上之后想要对 PCB 进行一些修改时、请确保他们手动在传感器区域上放置聚酰亚胺胶带盖、以防止像这样的灰尘侵入。
谢谢
- Alex Thompson