This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:消除天线耦合问题

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495329/awrl6432boost-antenna-coupling-removal-issue

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: AWRL6432

工具与软件:

您好、TI 专家!

我导入并启用了直流范围特征补偿、用于去除天线耦合导致的近程单元中的高功率。

之后、近场频段中的功率级别会下降。

但对于某些帧、此值会增加。

这意味着功率在增加、因为减去的平均值是恒定值。

*初始帧

*一些帧后

为什么会出现这种症状?

我发现这个问题与我的问题类似。 但还不清楚。

e2e.ti.com/.../awrl6432-antenna-coupling-in-awrl6432-is-not-linear-constant-across-frames

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布有关天线耦合的问题。 我们的一名工程师将在第二天或两天内向您提供有关此行为的更多详细信息。

    感谢您的耐心等待、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jungbum、

    我有几个问题可以帮助我了解您的测试环境。  

    1. 您的雷达器件附近是否有物体? 即使雷达器件周围有物体、也可能会在尽可能靠近雷达的位置拾取一些反射。
    2. 功率常数的增加是断断续续的还是零星的? 你有没有看到它在下降?

    此致!

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vignesh

    1.传感器附近没有物体。(AWRL6432BOOST EVM)

    2. 功率逐渐增大。 我没有看到 功率降低、功率上升到特定点后停止增加。

    下面是针对天花板进行的测试。

    谢谢你。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JB:

    这也可能是由一些线性调频脉冲累积引起的。 如果您不将雷达用于近场应用、那么可以更简单地删除/忽略这里的第0个多普勒频段。

    您正在运行什么演示?

    此致!

    Vignesh K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vignesh

    这是 AWRL6432的 MMW_demo 示例。(SDK: MMWAVE_L_SDK_05_05_02_00)

    我为 frameCfg 参数 numofChirpsACCUM 输入了0。 (LowPowerCfg 0)

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢你。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jungbum、

    首先、我建议您按照 SDK 中的步骤来校准您的器件。 请查找 测量过程实现。校准您的器件可能在这方面有所帮助。

    其次、您看到的第0个多普勒频段中的功率是否对应于检测点? 如果不是、那么它可能不是问题、如果是问题、那么您仍然可以调整您的 CFAR 实现、以确保不会将它作为一个点被检测到。  

    此致!

    Vignesh K.