This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4470:500kHz 变压器

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1496496/tuss4470-500khz-transformers

器件型号:TUSS4470

工具与软件:

是否有任何用于500kHz 的再修复变压器? 我有电子表格"用于空气耦合超声波换能器的变压器"、但其中仅规定变压器的速率高达480kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    我不认为我们为500kHz 变压器推荐了任何具体的器件型号、但我会与一些同事讨论、看看他们是否有我们可以推荐的产品。  如果我能找到任何东西、我会在明天让您知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete、

    我问了一下、但没能找到500kHz 的推荐频率。  您可能需要联系一些变压器制造商获取建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问!