This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:查询适用于活动物光谱分析的 NIR DLP 解决方案

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRSCANEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497606/dlp4500nir-inquiry-about-nir-dlp-solutions-for-spectral-analysis-in-live-animals

器件型号:DLP4500NIR
主题中讨论的其他器件:DLPNIRSCANEVM

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)团队:

我正在开发一种无创光谱分析系统,用于量化活体动物中的脂肪、蛋白质和水。 将进行测量 环境条件下接受现场测试 。 该应用需要覆盖大概的频谱范围 900nm 至2200nm 要捕获这些组件的特征吸收峰:

  • 水: 970, 1450, 1940 nm

  • 脂肪: 930,12112101720 nm

  • 蛋白质: 2050–2180 nm

我想知道德州仪器(TI)是否提供:

  1. 不限 近红外 DLP 传感器或模块 具有更广的光谱范围(高达2200–2500 nm);

  2. 集成外部光源和探测器的替代方案 扩大光谱范围;

  3. 技术建议或集成合作伙伴 所需的寿命。

提前感谢您的技术支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evandro、

    DLPNIRSCANEVM 可从1350nm 至2450nm。t 至2450nm。   看起来仍然可以从 TI store 订购。

    我想、只要表征良好、就可以使用不同的光源。

    关于检测器、您可能能够使用不同的传感器、但我不知道这样做的复杂性。  此外、安装在系统中的格栅特定于其涵盖的范围。  改变格栅将是非常具有挑战性的。

    请尝试访问 https://www.ti.com/tool/DLP-OMM-SEARCH 以搜索您可以联系的设计合作伙伴。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。