This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87:塑料盖上的最大电压

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT87, ISOTMP35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497907/lmt87-maximum-voltage-on-the-plastic-cover

器件型号:LMT87
主题中讨论的其他器件: ISOTMP35

工具/软件:

您好的团队、

以下是客户提出的问题。 您能帮忙看一下吗?

 LMT87塑料盖上施加的最大电压是多少、塑料盖的隔离电压是多少?

我们使用 LPM 封装、下图 是我们的测试系统。 传感器头直接接触金属散热器、并且散热器和 GND 之间可能存在~1200V 的电压。

在此配置下运行是否安全?

谢谢、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、

    我不会使用 LMT87、LMT87封装内部没有特殊绝缘。 我不会对 LMT87的封装施加超过6V 的电压、LMT87是可施加到 LMT87的绝对最大电压。

    我来看一下 ISOTMP35。 该温度传感器是一款基本级隔离式温度传感器。 该器件设计为直接连接到高压热源、因此换句话说、该器件设计为直接放置在可能具有高电压的类似散热器上。 ISOTMP35的工作直流电压为707V。 请查看数据表、了解额定电压是否适合您的应用。

    假设额定电压是可以接受的、我看到使用 ISOTMP35时的主要缺点是它不在 TO-92封装中、而是位于 PCB 上。 因此您必须移动 PCB 来适应这种情况。 如果您认为 ISOTMP35会有帮助、请告诉我。

    此致

    -亚历克斯·汤普森