This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP175:关于 MSL 级别问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497934/tmp175-about-msl-level-issue

器件型号:TMP175

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否可以知道 MSL 级别问题?

由于 VSSOP 封装在数据表中为2级、但显示的标签为1级、

标签错误? 或者 IC 封装是否已升级? 需要修改数据表? 和发布 PCN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我们的一个封装厂符合 MSL1标准并附带该标记。 MSL1的评分高于 MSL2、因此在交付 MSL1时代替 MSL2没有问题。 但是、其他站点仍将提供 MSL2材料。 由于客户的响应、已将合格为 MSL1的站点更改为发运标记为 MSL2的物料。 将来的材料将标记为 MSL2。

    谢谢、