This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:从毫米波雷达可视化工具记录数据

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493627/awrl6432boost-log-data-from-the-mmwave-radar-visualizer

器件型号:AWRL6432BOOST

工具/软件:

我使用该 EVM 实现进入检测。

为了建立与其他传感器的可比性、我想使用来自毫米波雷达可视化工具的日志数据。

但是、这些数据仅记录为原始数据。 使用什么数据格式?如何处理这些数据?

非常感谢、此致

Tobias Hürtgen ć

e2e.ti.com/.../frameData_5F00_2025_2D00_03_2D00_27_5F00_10_2D00_40_2D00_33.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您通过 E2E 发布您的问题。 我们正在调查您的申请。 请允许我们在几个工作日内回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    打印"数据捕获开始"后无法识别的数据可能采用 TLV 格式。 您可以在以下页面中找到更多信息: 了解 UART 数据输出格式。  

    在该可视化工具中、我们有一个名为 tlv_defines.py 的函数、其中包含数据的类型标识符、而 parseTLVs.py 函数包含用于解码该数据的逻辑。 建议您从查看这些函数开始。  

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Vignesh K.