This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如何在 HWA 中添加断点

Guru**** 2458530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495097/awr2944evm-how-to-add-a-breakpoint-in-hwa

器件型号:AWR2944EVM

工具/软件:

你(们)好  

从下面的讨论中、我发现它可以 在 HWA 源代码中添加一个断点、例如  dopplerprochwa.c  

我们不知道如何在 CCS 中执行此操作。 您能帮助我们 添加一个断点 以供将来调试吗?

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1323678/awr2944evm-removal-of-static-clutter

谢谢

BRS

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 HWA 执行期间无法设置断点。  

    断点只能在 DSP 或 ARM 代码中设置

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cesar:

     我认为 dopplerprochwa.c 应该是 DSP 代码。

     我们如何 在 dopplerprochwa.c 中设置断点,如下面的红色标记所示?  

    谢谢

    BRS

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以向 dopplerprochwa.c 添加断点

    用户需要将此文件添加到 CCS 工程中、重新编译并以这种方式重新加载它、您将能够设置断点  

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    如果此线程已完成、让我们将其解决。

    此致、

    Gabriel