This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:咨询光学屏蔽

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490563/iwrl1432boost-inquiry-about-optical-lensing

器件型号:IWRL1432BOOST

工具/软件:

在"高精度低功耗传感器用户指南"中的"4. 运行示例"->"2. 了解输出、"有一句话说:
"为了达到毫米级精度、可能需要适当的机械安装和/或光学屏蔽。"

TI 是否提供了有关 IWRL1432BOOST 的"光学屏蔽"的任何信息?

以下是高精度低功耗传感器用户指南的 URL:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AD9Xb14CQEfqVM5sH5784Q__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有与这些信息相关的特定文档。

    如果您在光学传感方面有任何特定需求、请告诉我

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划使用 IWRL1432BOOST 通过一根接收(RX)天线和一根发射(TX)天线进行液位检测。

    当前波束宽度约为方位角 FoV 中的120°和仰角 FoV 中的80°。 我想设计一个透镜、以便在方位角和仰角上将波束宽度窄至8°。

    您能否就此提供指导或支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有任何关于镜片设计的信息。 目前必须通过第三方来完成此操作。

    此致