This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:输入时钟

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1491382/iwr6843aop-input-clock

器件型号:IWR6843AOP
主题: IWR2944中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:  

如果我使用外部 VCO 与振荡器、那么器件的性能差异是多少?   

这会对毫米波有何影响? 您能解释一下每种方法之间可能有哪些权衡吗?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的查询。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    外部振荡器可用于获取 IWR6843AOP 中的40MHz 时钟。

    请务必遵循外部振荡器的数据表规格:

    如果将外部时钟用作时钟资源、则信号仅馈送到 CLKP 引脚;CLKM 接地。 当由外部提供40MHz 时钟时、相位噪声要求非常重要。 上表列出了外部时钟信号的电气特性。

    如果外部时钟源遵循了数据表规格、则不需要进行此类权衡。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swarnendu:  

    感谢您的答复!

    我有2个问题、  

    1)这些值看起来有点宽松、在其他雷达系统中、我看到对基准时钟相位噪声的要求非常严格、您能详细说明一下这个主题、以及我们如何通过这样宽松的基准"摆脱"?   

    2)我们是否使用温度循环/振动等测试了系统的性能? 不是晶体更容易出现偏差、从而导致性能不佳?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    1)当您说"其他雷达系统"时、您指的是任何特定的雷达系统? 您能说明一下吗?

    IWR6843AOP 数据表中提到的这些规格适用于低功耗雷达(IWRLx432)和 IWR2944类雷达器件。

    2)是的、数据表中给出的这些值是经过测试的。

    数据表中指定的 XTAL 容 差包括晶体的初始容差、温度漂移、老化以及由于负载电容不正确而导致的频率牵引。 因此、可以选择具有所需容差的 XTAL、以确保避免与 XTAL 相关的性能下降。

    数据表中的规格在一般用例中正在考虑。 如果任何特定应用需要更严格的 XTAL/CLK 规格、则可以进行相应的选择。

    谢谢、

    Swarnendu