This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TUSS4440:与 EVAL6491兼容、可实现更高的功率

Guru**** 2545080 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TUSS4440, TDC1000, TUSS4440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497595/boostxl-tuss4440-compatiblity-with-eval6491-for-higher-power

部件号:BOOSTXL-TUSS4440
主题中讨论的其他器件: TDC1000TUSS4440

工具/软件:

1.我们需要用190KHz 的音调突发振荡窗口和50W 功率来激励 EMAT 发送器线圈,所以我们可以连接外部 H 桥模块 EVAL6491来提升功率和阻抗匹配     将这些信号分开。 那么、您能否告诉 EVAL6491是否与  BOOSTXL-TUSS4440兼容?
2.我们可以在 BOOSTXL-TUSS4440中处理接收器信号吗?
3.我们可以在数据表指定的范围内创建任意数量的周期和任意频率的波形吗?
4、如何使用 tdc1000而不是 tuss4440,它能与 eval6491兼容,获得50W 的高功率,并产生190KHz 的音调突发信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    感谢您发布到传感器论坛!

    我不知道我们是否曾尝试 将 BOOSTXL-TUSS4440 EVM 与 EVAL6491一起使用、我必须就此与我的团队核实、并在明天结束时回复您。  

    此致、

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    感谢您关注我们的  BOOSTXL-TUSS4440 EVM!

    有关您的问题、请查看下面的回答:

    2.如果返回信号符合信号路径的要求,就可以了。  

    3.是的,只要你能找到一个符合信号要求的 IO。

    关于您的第一个问题和最后一个问题、很遗憾、我的团队对 EVAL6491板不是很熟悉、它是否与我们的任何 EVM 兼容。 您当然可以尝试将 EVAL6491与 EVM 配合使用、看看您是否能够让它们协同工作。  

    此致、

    ~Alicia