This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:有关 IWR6843AOP 和 DCA1000EVM 之间 LVDS 端口电压电平兼容性的查询

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495938/dca1000evm-inquiry-regarding-lvds-port-voltage-level-compatibility-between-iwr6843aop-and-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

工具/软件:

您好:

我对 LVDS 端口电压电平有疑问。

IWR6843AOP 功耗 1.8V 时的 LVDS 端口电平 、而 DCA1000EVM 应用 2.5V LVDS 端口电平

尽管 LVDS 电压电平存在这种差异、我们目前将 IWR6843AOP 与 DCA1000EVM 结合使用、并能够实现 成功捕获原始数据、而没有任何明显的问题

这种电压电平差是否会导致数据传输或长期可靠性方面出现任何潜在问题?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaehoon、  

    您能给我指一下使用2.5V LVDS 的 DCA1000的位置吗?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在文件中'sprr350a => sprr350 => SCH_BOM_ASSEM => PROC048A_SCH.pdf'、在第6页的下 FPGA_BANK 6和7 (U12C) 、我注意到 LVDS 相关引脚连接到2.5V 组(VCCIO7:2V5)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaehoon、  

    我们没有观察到这种情况来减少数据传输或长期可靠性方面的任何问题。  

    谢谢!  

    Blake