This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:CAN-FD 8Mbps 问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1496089/awr1843-can-fd-8mbps-problem

器件型号:AWR1843

工具/软件:

我正在尝试使用 CAN-FD 进行通信 8Mbps 亮起 TI AWR1843 。 通信工作正常 5Mbps 、但当我为配置它时 8Mbps 、没有数据正在传输。

可能的原因是什么、如何解决此问题?

谢谢。

PFA、了解更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请给我们一些时间来检查 CAN-FD 验证速度

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表提到、CAN-FD 已经过验证、速度高达10MBps。

    当您说"没有传输数据"时、您是否检查了总线上的活动?

    通常、速率越高、时钟要求就越严格。  

    您需要确保该信号干净、速率为5Mbps

    您是否在使用 TI EVM?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar

    我正在使用我制作的电路板、
    在8Mbps 时、仅显示仲裁字段(1Mbps)、那么不会输出数据字段(8Mbps)。

    CAN 收发器芯片(TJA1462AT/0Z)也是一款支持高达8Mbps 速率的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的时间。

    很遗憾、我们的支持团队没有新的建议。

    我们已在此论坛上支持已在其系统中使用更高 CAN-FD 速率的其他客户。 因此、我们认为硅可以正常工作。  

    谢谢你

    Cesar