This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:如何减少1.0V 纹波?

Guru**** 2545270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1498541/awr2e44pevm-how-to-reduce-1-0v-ripple

器件型号:AWR2E44PEVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR2E44

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

   我们在电路板上使用 AWR2E44。 在我们测试1.0V 功率时、我们发现由于线性调频脉冲、纹波非常大。 超出了1V 的±5%。 我们在电路板上放置的电容器与 EVM 相同。 还有其他解决方案可以优化这种功耗吗? 附加了测试波形。

...