This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:有关 MIMO 模式下的 DCA1000 PCAP 文件格式和 ADC 数据顺序的问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497788/iwr1843boost-question-about-dca1000-pcap-file-format-and-adc-data-order-in-mimo-mode

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 TI 的毫米波传感器 IWR1843BOOST  以及中 DCA1000EVM 来捕获原始 ADC 数据、这些数据存储在这些数据中 PCAP 格式 传输该数据。 我正在使用 Python 中的自定义工具解析和分析数据、我想确认 PCAP 文件中 ADC 样本的确切顺序和结构 、尤其是在中 MIMO 模式

我将出于以下目的重塑原始 ADC 数据:

  • 距离多普勒图 生成

  • 距离方位图 (使用 MIMO 虚拟阵列估算 AoA)

  • 雷达截面(RCS)映射 PER 角度/距离库

准确的整形取决于原始 Rx 数据中 Tx/PCAP 和线性调频脉冲顺序的正确解释。 如果顺序不正确、方位角和多普勒信息将变得不可靠或严重失真。

第一个链接 参考材料、示例代码或解析实用程序 对于这种特定用例、我非常感谢您能观看。

非常感谢!

此致、
金智云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 金智云、

    这里提供了 E2E DCA1000常见问题解答页面、这是获取信息和 DCA1000所有内容链接的良好起点。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1441304/faq-dca1000evm-support-tools-debugging-and-more

    原始数据的格式可在 TI 开发人员专区的 Radar Toolbox 中的 DCA1000用户指南的"解释原始数据"部分中找到。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AVl5P18f2fFBRR1XxS0VfQ__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好:

    感谢您之前的答复和有用的文档参考。

    我有一个关于的后续问题 更正原始 ADC 数据的整形格式 从 DCA1000EVM 与中的 IWR1843BOOST 配合使用时获得 MIMO 模式

    注释 :原始 ADC 数据已经存在 转换为复数值(I + JQ) 并存储为complex64 Python 中值的1D NumPy 数组。

     -->总数据长度准确无误 160,000个复杂样本


     系统设置:

    • 2个 Tx 和4个 Rx

    • 每帧16个线性调频脉冲

    • 每个线性调频脉冲125个 ADC 样本

    • 总共10个帧

    • 复杂 I/Q 数据(已从 PCAP 解析并转换)


     我的问题:

    我想确认以下整形格式是否有效:

    reshape[Number_of_frame][Number_of_chirp * Number_of_TX][Number_of_RX][Number_of_samples]

    在我的案例中、这意味着将1D 复数阵列整形为:

    [10][32][4][125]

    这种整形可以为距离多普勒处理生成一致的结果。 但是、我想验证:

    1. PCAP 数据是否反映了 Tx 天线触发序列(例如、Tx0→Tx1→Tx0...) 顺序如何?

    2. 这种整形格式对于 MIMO 模式是否有效、或者在形成用于 AoA 估算的虚拟天线阵列之前是否需要进行任何重新排序?

    3. 是否有任何官方指导原则确认该线性调频脉冲/线性调频脉冲序列与 Tx 天线计划一致?

    澄清这一点有助于确保我们的 AoA 和 RCS 映射基于正确解读的线性调频脉冲和天线布局。

    再次感谢您的支持!

    此致、
    金智云