This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443BOOST:AWR1443+DCA1000

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1496219/awr1443boost-awr1443-dca1000

器件型号:AWR1443BOOST
主题:AWR1443中讨论的其他器件

工具/软件:

AWR1443参数配置:adcnumber:128、帧:128、线性调频脉冲:128。 物体位置:约0.3米
执行 ADC 采样数据的距离 FFT 后、我选择每个帧的 I th 线性调频脉冲数据(1 <i <128)来获取相应的 AM 范围图。 但是、我发现了一个 FFT 峰值(0.35m)不一致的问题、我看了所有帧中所有线性调频脉冲的峰值、显示了峰值随帧数的下降而下降的模式。 我选择了绘图的一个数据集。 图1表示每帧第128个线性调频脉冲数据的峰值变化。 表1显示了具体的数值。
 问题:我认为 FFT 峰值代表回波信号的能量强度。 对于静止物体、所收集的二进制文件处理的所有帧的距离 FFT 结果(距离峰值)应相同、至少没有重大更改、但实验结果显然是错误的。 为什么 FFT 峰值在不同帧中不一致?

 e2e.ti.com/.../range_2D00_am.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供有关设置的更多信息:

    您的配置参数的其余部分是什么、是否已检查它们的有效性? 您可以使用 毫米波传感估算器 来实现这一点。  

    测试的环境和对象是什么?

    您是否尝试过使用 mmWave Studio 后处理功能?

    谢谢您、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.  这些参数经过有效性检查(mmWave studio 2.0软件报告没有错误、mmWave 传感估算器执行了有效性检查)
    2、  实验环境:雷达和木板放在平台上,距离差为0.3m
    3、  mmWave Studio 后处理意味着什么? 我只使用 mmWave studio2.0收集 ADC 原始信号(. bin 文件)、无 mmWave Studio 2.0后续操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么雷达采样数据的幅度波动这么大? 是否有办法获得稳定的数据? 毫米波 studio2.0软件是否可以从 Postpoc 演示接口获得1D-FFT 结果? 该右图的波动非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的分享。 后处理脚本是 mmWave Studio 中集成的 Matlab 脚本、用于分析和绘制捕获的 ADC 数据。

    您能否确认第一个屏幕截图是否来自自定义脚本?

    您能否尝试使用测试源运行捕获以找出捕获中的任何问题: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/774586/mmwave-studio-how-to-use-testsource-in-mmwave-studio-2-0-0-2/2865722#2865722

    谢谢您、

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 原始数据进行数据预处理以获取"线性调频脉冲数据"、这是我自己编写的第一个图形的运行脚本、因为我没有在 mmWave Studio 中找到集成的 MATLAB "后处理脚本"特定文件。 "测试源"的作用是什么? 是否有详细的答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhao、

    mmWave Studio 中有一个"Post Proc"按钮、它运行一个 Matlab 脚本来处理数据并使其可视化、您似乎已经在第二个屏幕截图中使用该按钮生成图。 虽然我无法评论您的自定义、但 postproc 中的波形看起来异常。  

    有关测试源的用途、请参阅上述 E2E 和本视频: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/910071/mmwcas-rf-evm-what-s-the-purpose-of-the-test-source-case-in-mmwave-studio
    我们可以根据您的参数使用测试源来验证雷达的运行。  

    谢谢您、

    Jin