This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:AWRL1432 + DCA1000:

Guru**** 2556550 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497694/awrl1432boost-awrl1432-dca1000

器件型号:AWRL1432BOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具/软件:

您好  使用 DCA1000EVM 收集数据时收到错误"无 LVDS 数据"。

FW Verion:

Lua 脚本:e2echina.ti.com/.../LUA_5F00_examples_5F00_xWRL1432_5F00_ES2.0.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在最后测试了您的脚本、我能够捕获 ADC 数据。 有一些设置事项需要验证。

    1)运行安装脚本时、请确保没有错误。

    2)验证 BSD 板上的 SOP 开关。 确保它们处于开发模式。 也请提供一张图片、以便我进行验证。

    请告诉我这两个前提条件何时完成以及错误是否仍然存在。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回复、此问题已解决、原因是 60引脚 Samtec 连接器的电缆接触不良。