This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1133:TMCS1133热漂移

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497687/tmcs1133-tmcs1133-thernal-drift

器件型号:TMCS1133

工具/软件:

灵敏度热漂移显示为+/-20% ppm/°C、这意味着  
20ppm/°C =(20/1e6)*190*100=+/-0.38%。
但图6-1显示它只有-0.1%的误差。  
有哪些不同之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您发送编修。  

    您所参考的图是灵敏度误差(%)随温度变化的图、0.1%误差是25°C 典型误差。

    我制作了一个 Excel 误差计算器工具、您可以在其中查看灵敏度误差和灵敏度漂移的影响。

    另请查看第9.1.1节、以了解示例错误计算。

     e2e.ti.com/.../TMCS1133-Error-Calculator-with-Lifetime-Corrected.xlsx

     

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe