This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:LVDT 信号调节模块

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499370/pga970-lvdt-signal-conditioning-module

部件号:PGA970

工具/软件:

尊敬的先生:

我们是使用 Solatron 制造 LVDT 传感器和 AD698APZ IC 进行 LVDT 信号 调节的过程中磨削测量仪的制造商。 我们的消费是大约200 Nos 每月. 现在 IC AD698APZ 已完全 停止生产。 我们正在寻找具有更好准确性和功能的替代 IC。 我们找到了 您的 IC PGA970 ,我们希望这个 IC 将适合我们的应用与更好的功能,如24位内部 ADC, Arm 内核微控制器与 SPI 接口等. 我们需要您的技术支持,以推动这一 IC 在每年的良好量.  

我们期待您的技术支持

此致。

A.V.Subramani

总经理

泰斯帕工具 PVT 有限公司

手机:9444017874

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramani:  

    感谢您对 PGA970的关注! 您是否希望我们的团队回答任何具体问题?

    此致、

    Maggie