This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:在 MATLAB GUI 和 Python 终端上进行中距离雷达冻结演示

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499492/iwr1843boost-medium-range-radar-demo-freezing-on-matlab-gui-and-python-terminal

器件型号:IWR1843BOOST

工具/软件:

您好、
我有一个在 MATLAB GUI 上运行 MRR 的 IWR1843BOOST、它经常冻结。 这似乎是 MRR 发行说明中提到的已知限制、可能是由于 USRR 提供了丰富的点云数据。 我通过在终端中打印原始数据使用 Python 对此进行了测试、并且每次消息长度达到1016 (bytes?)时都会冻结。

然后、我将 MRR 射束控制固件刷写到模块中。 MATLAB GUI 中也出现了同样的问题、但它在 Python 中似乎可以正常工作。 因此、当点云太多时、系统似乎会冻结。

我的问题是:

  1. 此问题是否由雷达模块或 PC 引起?

  2. 如果是后者、是否可以仅输出 TLV 跟踪对象以缩短消息长度? 我只对跟踪对象感兴趣。
    如果是、我可以简单地修改dss_main.c中距离雷达(MRR)项目、并删除if第910,948和988行中对应于以下内容的语句:

    • TLV 检测点

    • TLV 集群

    • TLV 泊车辅助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    如果移除 TLV、则 PC GUI 端的处理量应该少一些

    谢谢你

    Cesar