This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080:HDC2080与 HDC1080兼容

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2080, HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499275/hdc2080-hdc2080-compatible-with-hdc1080

器件型号:HDC2080
主题: HDC1080中讨论的其他器件

工具/软件:

你好、团队

由于 HDC2080的某些质量问题、客户可能缺少 HDC2080。

看起来 HDC2080的软件和硬件与 HDC2021DEBR HDC2022DEPR 兼容、但这两个器件的电源也不好。

您能否检查 HDC1080是否可以将软件和硬件与 HDC2080连接、如果没有、如何通过更改硬件软件来兼容这两个器件?

谢谢

Irene

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irene、

    HDC1080与 HDC2080硬件兼容。 HDC2080的 ADDR 和 DRDY/INT 引脚只是 HDC1080上的 NO 连接引脚。 但 VDD /SCL/SDA/GND 处于相同的位置、封装是相同的。

    它们确实具有不同的 SW、因此需要进行一些小的更改。 这两个部分都将传统 I2C 与寄存器映射结合使用、但寄存器映射不同。 简而言之、要从 HDC1080读取 RH 和 Temp、必须执行以下序列:

    • 将0x10写入配置寄存器0x02 (读取温度和湿度)
    • 从寄存器0x00和0x01依次读取4个字节(温度和湿度结果分别、不要将读取作为两个单独的事务)。

    HDC2080具有自动测量模式、以及围绕 DRDY/INT 引脚构建的不同单次触发序列和更多寄存器功能。

    两个器件使用相同的地址0x40。

    请告诉我您还有哪些其他问题。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森