主题中讨论的其他器件: LMX2491、LMX2492
工具/软件:
您好、
我正在使用 IWR6843、我正在尝试了解它如何生成快速线性调频脉冲。 如果这里有误、请纠正我、但到目前为止、我已经了解清理的 PLL 可以为频率合成器提供非常稳定的基准、这实际上是一个分数 PLL、调制由计时引擎控制。 但是、我不明白为什么时序引擎必须在频率合成器之外。 此外、我想了解用于构建该子系统的组件以及它们是否可用。 我已经检查了一些 200 MHz、例如 LMX2491 LMX2492、最大斜率为 PLL/us:
斜坡斜率= f_PD* Rampx_inc/ 2^24、因此对于 Rampx_inc 的最大值、将为200 MHz /us
最后、 我想问一下如何正确设置 ADC 起始时间、因为 有关如何对线性调频脉冲进行编程的教程: https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf?ADC=1742889622275 ts 提到了一个计算器、但我想知道如何计算该计算来检查提供的数字是否正确。 如果 ADC 时间不够长、线性调频脉冲线性度会受到影响、但它仍然能够测量速度会怎样?
非常感谢您的帮助。
此致、
Daniel