This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:检测近距离内的行人和骑行者

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, AWR1843AOPEVM, AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499195/awr1843aopevm-detecting-pedestrians-and-cyclists-in-close-proximity

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: AWR1843、AWR1843AOP、 AWR1843BOOST

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在探索一种应用的雷达解决方案、该应用涉及检测靠近重型车辆(如卡车)的行人和骑行者。 目标是在行人或骑行者进入车辆周围的预定义最小安全范围时触发警告警报。

您能否从您的产品系列中推荐出一款能够在这种情况下可靠检测行人和骑行者的最合适雷达芯片?

我需要考虑的关键因素包括短距离检测的高精度。


另外、我想知道是否是 AWR1843AOPEVM 支持任何现有应用进行行人和骑行者检测。

任何建议或参考设计都将非常感谢。

谢谢  
Mitesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AWR1843和 AWR1843AOP 是可用于此应用的传感器。

    我们提供了适用于以下传感器的 SDK 和演示:

    https://www.ti.com/tool/MMWAVE-SDK

    对于 AWR1843BOOST EVM、还提供了 MRR 演示。

    此演示可在 Radar Toolbox 中找到。

    遗憾的是、我们没有完整的行人检测演示。

    谢谢你

    Cesar