工具/软件:
您好 TI、
我目前正在处理一个液位检测应用、在该应用中、 当lowpowercfg设置为时、我使用 SPI 成功地将传感器数据(gMmwMssMCB.cfarDetObjOut[i]。y = level_meas / 10000.0;)传输到外部 MCU0。 然而,当我设置lowpowercfg为1,板只传输第一个进程的数据,然后被卡住。

睡眠时间是多少? 如何修改?
在睡眠计数器完成后、器件是否会自动唤醒?
我有以下问题:
-
电路板在处理第一个数据后是否进入 LPDS 模式? 如果是、我该如何唤醒它?
-
我提到了电源模式示例代码、但缺少详细信息。 该示例提到了使用系统计数器进行唤醒。 能否就此提供指导?
我的配置
sensorStop 0channelCfg 1 1 0
chirpComnCfg 8 0 0 512 0 45 0
第77章我的朋友
frameCfg 1 0 200 1 1000 0
guiMonitor 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
zoomCfg 16384 1 3.
SigProcChainCfg 32 2 1 0 4 0 15
cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.5 0 1 1
aoFovCfg -60 -40 40
rangeSelCfg 0.0 10.0
离合器拆卸0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000
adcDataSource 0 C:/ti/mmwave_lp_sdk/examples/datapath/common/testBench/major_motion/adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
adcLogging 2.
lowPowerCfg 1
factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
波特率1250000
sensorStart 0 0 0 0
这个问题很关键、因为我的团队目前陷入困境。 非常感谢您的及时支持。
此致、
Amara Rakesh