This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:感测距离

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1491136/iwrl6432aop-sensing-distance

器件型号:IWRL6432AOP

工具/软件:

我们需要将该器件用于感应应用。

此处的检测对象可能是移动类型或信纸。

由于应用需要小型传感器、我们要使用的该器件

该器件是否可支持20米距离的感测。

器件是否将支持基于 FMCW 雷达的物体最大可检测速度

速度计算。该器件是否可用于对移动物体进行精确的距离计算。

请提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的查询。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下链接将提供我们 EVM 的一些基本统计数据、实际上 IWRL6432AOP 听起来非常符合您的需求。 唯一的限制是使用此 EVM 时、可能难以检测超过15米的人。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享链接、您的回复中提到的链接未附加。

    该器件是否可以检测以500m/s 速度移动的目标(例如无人机、

    如果我们以支持3至10米距离和速度的方式选择 FMCW 雷达锯齿波形

    计算以支持500mps、无论此器件是否支持此规范。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    500m/s 可能无法实现、并且超出了我们对工业雷达用例的关注范围。 更快的汽车应用。 我们的毫米波雷达技术具有多种输出格式、但假设您的预期速率为500Mbps、则需要 DCA1000来捕获未滤波的未处理 I/Q 原始数据。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAICr8asHfv7xCnGzOYQhA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您分享的详细信息。

    我们的要求是仅检测远距离目标。

    如果速度为500米/秒、则需要2毫秒才能越过1米。

    我们可以根据处理速度、

    我们可以在 s 特定距离内检测目标。

    我希望这款器件能够实现、但我们可以补充一点

    需要额外的处理器件来满足该要求。

    请提供您对此的评论。

    我们很高兴能使用此器件、因为它具有小尺寸、低功耗

    我们不需要毫米波专业知识就能打造这个系统。