This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:在 toolbox3.0中运行 incabin 演示的无点云输出

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497937/awrl6844evm-no-point-cloud-output-running-the-incabin-demo-in-toolbox3-0

器件型号:AWRL6844EVM
主题:AWRL6844中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

对于 AWRL6844 incabin 演示、请参阅用户指南、我烧录了闪存上的默认释放 二进制文件、运行从常见问题解答下载的 occupancy_demo_gui.exe、在 GUI 上可以看到帧没有增加、但始终无法看到点云输出、但仍然看到点 clout 输出两次、这很奇怪。

您能帮助我知道可能的原因吗、谢谢。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andy、

    感谢您在 AWRl6844车内演示中向我们通知这种奇怪行为。  我对这里到底发生了什么仍然有点困惑、因此我想问几个问题以获得更好的图片。

    1. 对于车内演示二进制文件、您使用哪个版本的 Radar Toolbox?
    2. 您使用的是哪种配置?
      1. 您是否测试过其他演示配置、如果测试过、行为是什么?
    3. 您是否有任何点显示在 GUI 中?
      1. 您是否使用 TeraTerm 或其他串行终端应用检查了辅助 COM 端口上是否有任何数据? (将波特率设置为1.25Mbps)

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristien、

    完全运行 toolbox3.0.0.05中的预编译二进制文件和默认 cfg (CPD、SBR)、再次运行并可能重现问题。 有时可以在 GUI 上看到大量的点云显示、有时只能看到帧编号增加但没有点云输出、然后在发生问题时检查 PuTTY 上的输出、只能看到很少的输出、看起来像是数据标头、但没有点云信息。

    每次关机并重新开机以进行尝试。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andy、

    只是为了确认、您是否将串行终端波特率设置为1.25Mbps? 您能否发送串行输出的日志?

    此致、

    Kristien