This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:有关纹波规格的问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497793/awr1843aop-the-question-about-ripple-specification

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

您好 TI 团队、

    在数据表中、纹波规格为1.0V 和1.8V。 表7-2中提到的1.3V (1.0V)和1.8V 电源纹波规格是为了满足一个目标
RX 处的杂散电平为-105dBc (射频引脚=–15dBm)。" 我想知道:

为什么杂散电平为-105dBc? 这个值来自哪里?

2.如果我们不需要满足-105dBc 的要求、我们可以跳过这个纹波测试吗? 因为这个测试非常困难。 我们能否仅仅确保电源满足要求(1.0V±5%、1.8V±5%)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    让我与我的团队确认、然后返回给您。

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    -105dBc 是系统中存在的杂散水平。 这是一个非常低的值、没有意义。 但是、如数据表中所述、纹波的任何增加都会导致此杂散电平增加。

    您实际上不需要验证 RX 杂散。 保持一个具有 低电压纹波或无电压纹波的设计是有效的。  

    -E. Shareef