This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:尝试刷写 python 代码时不会执行任何操作

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494396/awr2944evm-nothing-happens-when-attempting-to-flash-python-code

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944中讨论的其他器件

工具/软件:

下面介绍的是 mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf。 第40页和第41页。 当我到达刷写 python 代码的位置后、什么都不会发生、并且命令行会重新打开。  

我认为问题可能出在我更改 default.cfg 路径时出现。 但我打开该 txt 文件并将其更改为该文件  

我仍然可以在正常路径中找到默认文件。 我应该尝试完成对雷达的刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以在设备管理器中观察到 COM XDS UART 端口?   default.cfg 位于哪个路径?   您应该会看到一些进度信息。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    另外、 请确认已安装 python。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我成功通过了这一点。 我现在正在尝试刷写 awr2944_mmw_demoTDM.appimage。终端声称闪存成功。 然后、关闭电源并切换至 SOP 到100、打开 PuTTY 以检查我是否正在读取任何数据、并且什么都不显示。 我以921600的波特率读取 XDS110类辅助数据端口 COM13。 我犯了错误、或者我可以做些什么来尝试读取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅随附的终端设置。  此外、要使用的端口是 XDS UART 端口。  如果您仍然遇到问题、请告诉我。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我的端口

     

    我按照您的建议切换到 COM 14、并输入您显示的设置  

      

    问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 PuTTY 中设置 COM 端口时、您是否会在屏幕上看到提示?  如果您按 Enter 键、提示是否刷新并为您提供新行?  这表示连接良好。  

    当您使用"引导"时。 SOP'001'(即 SOP0=1、SOP1=0、SOP2=0)、您应该会在引导时在终端中看到一些反馈-但这取决于应用程序映像。  

    此致、

    Ali

       
       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在可以看到我通过 CLI 端口发送的内容。 但是、从数据端口读取数据时遇到问题。 波特率与 CLI 端口相同还是为921600?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您指的是 UART? 您能分享从"CLI"端口看到的内容吗?  

    您是否尝试在 ooo 演示中运行可视化工具?  当您看不到数据时?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通过 CLI 我指的是 UART 端口。 显示我已成功发送配置文件。 问题是我想读取发送到数据端口的二进制数据。 这是我从那看到的  。 这是 UART 端口

     

    这是发送配置的 python 脚本的结果