This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243BOOST:点击 RF 加电时 NERR_OUT 亮起

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495646/awr2243boost-nerr_out-lights-up-when-clicking-rf-power-up

器件型号:AWR2243BOOST

工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户在使用新购买的 AWR2243BOOST 时遇到问题。  由于他目前无法开机自检且主板仍在保修期内、我代表他在下面发帖:

我购买了一款全新的 AWR2243BOOST 雷达、并尝试使用 mmWave Studio 捕获原始数据。 但点击"RF Power-Up"时 NERR_OUT 会亮起。 随附的图显示了我的硬件和软件设置以及错误状态。  

这是我第一次使用之后、我怀疑有硬件缺陷、我又有一个 AWR2243BOOST 雷达板、我用它替换了它、一切都很好。 您能帮助我确认可能存在的问题吗? 如果确认是硬件问题、我是否可以通过分销商 Digikey 申请更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在 AWR2243BOOST 上没有看到任何连接到 XDS110的 USB。

    您需要连接它并将该端口用作 RS232端口。

    此外、我只在 SOP0上看到跳线。 SOP1上还应有一根跳线来设置正确的 SOP 模式。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的建议。 我 采用了 您建议的 USB 连接和跳线设置、但故障仍然不变。  点击"RF Power-Up"时、NERR_OUT 会亮起。

    您能否提出进一步的建议? 谢谢。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电源是什么? 查找额定电压和电流。  

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是直流5V 3A 电源。 顺便说一下、我有另一个 AWR2243BOOST 板、它可以在相同的设置下正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能尝试使用毫米波 DFP 2.2.4.0中的固件连接到设备吗

    谢谢、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我曾尝试过、但现在无法连接到 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以看到 MSS 固件版本显示为0.0.0.000的位置、这不应该发生。 这表明可能不会发生 MSS 上电。  

    在上一个连接中、设备 ID 将显示为0-0-0-0、这也不会发生。  

    这两种情况都是未对您所使用的设备使用正确的固件和 Studio 组合的症状。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSS 固件: e2e.ti.com/.../xwr2xxx_5F00_radarss_5F00_rprc.bin

    mss 固件: e2e.ti.com/.../xwr22xx_5F00_masterss_5F00_rprc.bin

    您可以尝试使用连接的固件/吗

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 虽然我使用了您的固件、但 MSS 版本仍然是0.0.0.0。 在点击 RF power up 之前、它会显示:

    设备 ID 正确、但 MSS 版本错误。 点击"RF power up"后、DEV ID 将被清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以访问另一个2243电路板?

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、另一个电路板工作正常。 射频上电成功、没有 NERR_OUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信第一个 EVM 可能有问题。 您能否向我们的客户服务团队展示此主题并申请更换 EVM。  

    谢谢、

    E. Shareef