This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:C1和 C2之间的铝电解电容器。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500050/lmp91000-an-aluminum-electrolytic-capacitor-between-c1-and-c2

器件型号:LMP91000

工具/软件:

您好的团队、

我是否可以在 C1和 C2之间使用铝电解电容器(约10 μ F)?
因为、我想消除噪声。
是否有任何关于使用它的顾虑?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo,

    我认为这样很好。 坦率地说、 我们的团队尚未针对该器件的 C1和 C2进行不同的电容值实验、因此、为了安全起见、您可以使用 LMP91000EVM 进行测试。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森