This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:性能增强

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499755/iwr1843-performance-enhancement

部件号:IWR1843

工具/软件:

您好:

我们在 PC 上使用 DCA 并使用此帧配置 Fsampleing 从 iwr1843捕获原始数据。

线性调频脉冲数 Rx 256x255x12、因此帧大小约为3.1MB。

我打开了一个8MB 的 UDP 套接字、超时50ms、测量最终接收时间约为190ms、相当于130MBps、尽管 ehternet 速度可以达到1G。经过一些分析、我们得出结论认为 PC 可以达到1G、因此我们得出结论、这一限制来自雷达和 DCA。

如何增强这种体验?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    尽管以太网是千兆位传输协议、但 DCA1000不能一直支持千兆位速度。

    这种尺寸的雷达立方体和传输速率已经远远超出了1843上可能实现的尺寸。 在没有 DCA1000的情况下、您希望如何在实际中使用和导出该雷达立方体?

    此致、

    Pedrorm