This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:关于 LDC1101设计参数

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1498539/ldc1101-about-ldc1101-design-parameters

器件型号:LDC1101

工具/软件:

您好、

我们计划与 用于我们工程的 LDC1101 IC 配合使用。

如果您能提供有关设计和线圈计算的支持、我们很乐意为您提供帮助。

我正在等待您的反馈。

此致。

Halid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Halid、

    开始查看任何产品的好地方都是该器件的产品文件夹。
    在本例中、请查看 LDC1101产品文件夹
    它有一个很好的配套资料列表、包括应用手册、工具等。  

    请下载并查看 电感式检测设计计算器工具
    这是一款基于电子表格的工具、允许您输入机械/PCB 参数并提供有关设计的反馈。
    每个电感式传感器的工具选项卡将提供有关器件设置的指导。  

    对于线圈设计、请参阅以下应用手册。 他们将提供一些有关使用该工具的背景信息和指导。

    1. 使用 LDC 的感应传感应用的传感器设计
    2. 如何使用 LDC 计算工具

    另一个重要的信息来源是 E2E 电感式检测常见问题解答-常见问题解答 页面。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的支持和快速回复。

    我们对您分享的文档和我们的项目有一些意见。

    我可以通过私人 e2e 消息发送给您吗?

    此致。

    Halid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Halid、

    我们可以通过 E2E 消息功能交换消息。

    在我们采取这一步骤之前、您能说评论是否包含您认为机密或敏感的信息吗?
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将与您分享有关我们的项目、3D 设计、原理图和材料的一些特殊细节。 因此、我们要求发送消息。

    此致。

    Halid。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Halid。

    我将关闭此主题并向您发送 E2E 朋友申请。
    接受请求、我们可以通过此应用程序开始交换消息。

    此致、
    John