This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844EVM:从 IWRL6844EVM 访问 ADC 数据

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499193/iwrl6844evm-accessing-if-adc-data-from-iwrl6844evm

器件型号:IWRL6844EVM
"主题:DCA1000EVMIWRL6844中讨论的其他器件

工具/软件:

我们想了解是否从中提取 IF ADC 数据 ILWRL6844EVM 和输出 不使用 DCA1000EVM 。 如果是、如何做到这一点? 这是因为、在我们产品的实际部署中、我们只能使用雷达 IWRL6844、而不能使用数据采集硬件 DCA1000EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这可以通过 SPI 完成、并通过发送 ADCBuf 来完成。 但是、在较低的帧速率下、由于 SPI 有效传输速率与较小的雷达多维数据集之间的差距、数据速率将出现瓶颈。

    此致、

    Pedrorm