This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:使用外部 H/V 天线的极化 SAR 成像与 AWR2544LOPEVM

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544LOPEVM, AWR2E44PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499037/awr2544lopevm-polarimetric-sar-imaging-with-awr2544lopevm-using-external-h-v-antennas

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题: AWR2E44PEVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

是否可以通过从外部将水平和垂直天线连接到 AWR2544LOPEVM 来执行极化 SAR 成像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是一个好问题。 我认为应该可以将水平和垂直极化天线连接到设备。  如果我们在某个时候这样做了、我需要与我的团队进一步讨论。  

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E. Shareef:

    感谢您的回复。我还将联系 Golden Devices、了解为我们的应用提供定制硬件解决方案的可能性。
    我期待在您有机会与团队核实后、收到您的回复。 感谢您对此的支持!

    此致、
    淄博工

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、应该可以在 AWR2544LOPEVM 上使用外部水平和垂直极化天线。

    但您的最终目标是什么?

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的最终目标是通过将外部水平和垂直极化发射和接收天线连接到 AWR2544LOPEVM 来实现极化 SAR 系统、从而实现 HH、HV、VH 和 VV 通道测量。

     

    我想问:

    如何将水平和垂直极化天线连接到 AWR2544LOPEVM?

    我是否应该购买 AWR2544LOPEVM、然后与 Golden Devices 或其他供应商合作设计和集成适当的天线结构?

    2. AWR2544LOPEVM 上的天线是否可拆卸、以便我可以在板上安装定制的外部天线?

    此致、
    淄博工

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、天线可拆卸。 因此、您应该能够与 GD/天线提供商合作开发符合您规格的新天线。  

    仅供参考、您还可以将 AWR2E44PEVM 用于您的用例。  

    希望这有所帮助。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    再次感谢您的帮助。

    跟进—除了 Golden Devices、您是否会推荐任何其他供应商或合作伙伴帮助为 AWR2544LOPEVM 设计定制极化天线?

    此致、
    淄博工