This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8802EVM:帮助将 TPS8802与第三方 MCU 集成

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS8802EVM, TPS8802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495352/tps8802evm-assistance-in-integrating-tps8802-with-third-party-mcu

器件型号:TPS8802EVM
主题中讨论的其他器件: TPS8802

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 Nordic nRF54L15作为 MCU 以及 TPS8802EVM (适用于 TPS8802住宅光电烟雾/一氧化碳警报传感器的评估模块。 我的目标是将 TPS8802EVM 配置为实时读取 烟雾和一氧化碳 传输数据 I2C

您能否就需要为该功能启用哪些寄存器提供指导? 此外、如果有可用的示例代码或实现示例、我将非常感谢您的帮助。

期待您的支持。

此致、
Rahul Chauhan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:您好、只需要关注一下我关于 TPS8802EVM 的查询是否有任何更新。