This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:HDC3020的数据问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499602/hdc3020-the-data-issue-for-hdc3020

器件型号:HDC3020

工具/软件:

您好、

Plesae 有助于确认是否存在"长时间暴露于 UV 和可见光、高温和高湿度、或长时间暴露于化学蒸汽"的测试报告、

我们需要知道"长时间曝光"需要多长时间、是否有任何详细的 准确性测试数据? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhang、

    我们的化学品暴露数据可在 HDC3x 器件用户指南中找到。 对于化学品测试、我们将长时间暴露定义为传感器持续暴露在化学蒸汽中21天。

    我们目前没有 UV 曝光的数据报告、但这是我们的团队正在努力的。 您特别感兴趣的是什么? 高温和高 RH 对 RH 精度的影响? 特定的化学品暴露效应?

    此致

    -亚历克斯·汤普森