请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG5273 工具/软件:
加电时、DEVICE_STATUS 寄存器(0x1C)的读数为0x08、指示发生了振荡器错误。 尝试通过将0x08写入 DEVICE_STATUS 寄存器(0x1C)来清除错误失败、错误仍然存在。 CONV_STATUS 寄存器(0x18)包含一个 DIAG_STATUS 位、该位指示是否发生错误、该位为低电平、表明没有错误。
1.什么原因导致 OSC_ER 被置为有效,为什么不能清除它?
如果 CONV_STATUS 寄存器(0x18)的 DIAG_STATUS 位为低电平、可以忽略 DEVICE_STATUS 错误吗?
所有传感器上都没有发生这种情况、到目前为止、我们测试的20个器件中只有2个器件显示出这种行为。