This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8802:TPS8802

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS8802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500361/tps8802-tps8802

器件型号:TPS8802

工具/软件:

您好!

我正在研究那里的烟雾探测器技术,我遇到了基于 SMD(Sauter 平均直径)气溶胶的检测。 任何人都可以确认 TPS8802是否支持这种检测算法? 如果没有、那么我们可以做些什么来使用 TPS8802来实现相同的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS8802具有 LED 驱动器和 PD 放大器。  PD 放大器信号通过模拟多路复用器发送到外部 MCU。  TPS8802没有算法(因为 TPS8802是模拟前端)、但 PD 信号可以由 MCU AD 转换器和固件处理。

    BR、

    典和