This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243至2X-CAS-EVM:AWR2243

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1498269/awr2243-2x-cas-evm-awr2243

器件型号:AWR2243 -2X-CAS-EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2243MMWCAS-RF-EVM

工具/软件:

您好、

我想使用两个 AWR2243雷达进行双静态测量。 一个是发送器、另一个是接收器。

接收器对发送器的反射进行下变频。

我假设我们需要在合成器级别(20GHz LO)同步两个线性调频脉冲。

如果没有 MMWCAS-RF-EVM 板就可以做到这一点吗? 如何共享20G LO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    AWR2243 -2X-CAS-EVM 上的两个 AWR2243使用 20GHz LO 进行同步。 您能详细说明一下 MMWCAS-RF-EVM 板的实际情况吗?

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有  AWR2243 2X-CAS-EVM 板。

    我们有两个 AWR2243、并希望同步它们。

    在我的方案中、一个是发送器、另一个是接收器。

    两个雷达之间的距离应在几米以内。

    我 已经 尝试了 帧同步、但由于两个线性调频脉冲阶段的差异、帧级同步将不起作用。

    我想我们必须进行 LO 同步。

    您认为 在不使用 MMWCAS-RF-EVM 板的情况下、在如此远的距离内就可以实现 LO 共享吗?

    谢谢、

    Majid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LO 信号可以馈送到接收 EVM 以触发、但我担心的是您期望 LO 信号的范围。 如果使用电缆、则延迟可能会导致雷达不同步。 您如何将 LO 信号馈送到几米远的接收板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 例如、对于5m 电缆、我们 预计 信号传输的延迟不到30纳秒。 但至少它是可测量的、并且随着时间的推移几乎是恒定的。 我们可以在距离多普勒中对此进行补偿。

    但是、我们如何以最小的损耗将20G LO 从主板中推出呢?

    有一些命令可用于将信号从芯片路由到跳线。 但跳线可能会导致高损耗。

    关于  MMWCAS-RF-EVM、我假设  它不能用于此应用、因为它将天线集成到一个板中。

    我是对的吗?

    此致、

    Majid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要有一个长度和阻抗与 SMA 输出匹配的定制电路板。  

    -E.Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能。 但是、您是否知道如何将20G 从芯片排布到电路板引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可通过 LO 时钟路由来实现。 请参阅 AWR2243 -2X-CAS-EVM 用户指南中的以下代码片段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢大家分享。

    这很有帮助。

    此致、

    Majid