This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75A:温度传感器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM75A, TMP1075, TMP1075EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499569/lm75a-temperature-sensor

器件型号:LM75A
《Thread 中讨论的其他器件: TMP1075EVMTMP1075

工具/软件:

您好、

我订购了 LM75AEVM 板、但我找不到需要下载的64位程序。   

请给我发送一个下载64位程序的链接。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Minh

    您是否正在寻找一款软件来帮助将通信传达给零部件? 您是否在寻找能提供评估 LM75A 所需硬件的 EVM? 您能否指定"  64位程序下载"的含义?

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的笔记本电脑窗口是64位。  程序下载不是64位的。  因此、当我安装了一个错误消息弹出窗口要求我下载64位软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Minh

    您使用的是什么 LM75AEVM 板? TI.com 上未提供 LM75AEVM。 我建议使用 TMP1075EVM 探究 TMP1075。 TMP1075是 LM75的全新升级版本、可直接替代。 TMP1075具有较低的功耗。  

    LM75B 和 TMP1075业界通用器件:设计指南和规格比较(修订版 A)

    此致、

    Meredith McKean