This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:awr2544的 CSI2文档和参考示例

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544, AWR2544LOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500226/awr2544lopevm-csi2-document-and-reference-example-for-awr2544

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR2544

工具/软件:

您好的团队、  

我正在进行固件更新、以便 在 awr2544上通过 CSI2实现1D-FFT 流式传输。 我试图查找 awr2544的 CSI2技术文档。 很遗憾、我在 CSI2的 数据表和技术参考手册中找不到很多详细信息。 我还研究了 awr2544 SDK 最新版本(4.7.0.1)、但我无法获得 awr2544上 CSI2 IP 的完整图片。  

如果有任何其他文档提供了 awr2544芯片上 CSI2 IP 的更多详细信息、例如 CSI2寄存器及其用于数据流式传输的配置、能否与我分享? 参考示例也会非常有用。  

谢谢、  

Lam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们正在内部检查 thios 文档。 很快就会忏悔。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 期待更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TRM 记录了所有 CSI 相关寄存器。 AWR2544LOPEVM 用户指南还提供了一些信息。

    如果我遇到一些更详细的信息、我会告诉您。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TRM 的第22部分- LVDS 中找到了 CSI 相关寄存器。 如果您遇到 CSI 的参考示例、请分享这一点。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不幸的是,我们没有任何更详细的文件。  

    谢谢、

    E. Shareef