This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:查询 LMP91000的替代解决方案

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494097/lmp91000-inquiry-for-alternative-solution-to-lmp91000

器件型号:LMP91000

工具/软件:

您好、TI 专家

客户产品如下:  工业便携式多气体检测仪

该客户希望应用 LMP91000、但仍在寻求替代解决方案。

如 LMP91000的数据表中所述、LMP91000的可编程功能(例如可调偏置电压、可调增益电阻和可调负载电阻)旨在用作一项优势、以支持多种类型的电化学传感器、例如采用单一设计的3电极有毒气体传感器和2电极电流传感器。

然而、由于在本质安全防爆认证过程中无法使用可编程组件这一问题、预计将难以应用 LMP91000。

有必要找到一个由不可编程组件组成的解决方案来替代这种有利的功能。

Q1)是否有一种解决方案可以设计为在单个设计中应用多种类型的电化学传感器、而无需设置寄存器(非可编程元件)?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、

    如果您不想进行 LMP91000编程、客户可以根据其电化学电池的方框图和偏置规格、重新创建该电路的模拟元件。

    客户至少需要正确偏置电化学电化学电压(通常为几十或几百 mV、正电压或负电压)、并在 WE 输出端实施跨阻放大器、以将输出电流转换为电压。 由于 LMP91000将所有这些功能集成到芯片中、我们没有关于选择 TIA 的具体建议、偏置和 TIA 增益等其他细节将取决于客户的系统。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex Thompson

    客户还对驱动 LMP91000无铅 O2传感器有一个疑问。

    客户目前正在通过应用 LMP91000设置值来审查无铅类型 O2传感器的运行情况​​、如下所示。

    ** TIACN : 0x13, REFCN : 0xeb, MODECN : 0x3.
    - VREF 3.0V
    - VREF 分压器11 (旁路)-> 3.0V
    -可变偏置20%-> 0.6V
    - RLOAD -> 100Ω
    - RTIA -> 14KΩ

    您能否确认应用电偏置电压-600mV 的设置是否正确?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、

    这些设置对我来说看起来很好。 如果您在向控制电极提供所需的偏置电压时遇到任何问题、敬请告知。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex Thompson

    客户正在通过应用下面所示的 LMP91000寄存器设置来驱动无铅 O2传感器、但传感器响应不起作用。

    - VREF 3.0V
    - VREF 分压器67%→2.01V
    -可变偏置24%→0.4824V
    - RLOAD→100Ω
    - RTIA→14KΩ
    ** TIACN 0x13、REFCN 0xcd、MODECN 0x3

    您还可以在下面找到与当前情况类似的当前情况的 E2E 链接内容。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1456630/lmp91000-i-am-having-issue-while-configuring-o2-3-lead-sensor-with-lmp91000?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lmp91000%20o2%20sensoe#

    您能检查一下问题是什么吗?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、

    感谢您的详细答复。 客户是否使用锁定保护寄存器(地址0x01)来使寄存器 R/W、而不仅仅是读取模式? 为了解锁 LMP91000、请确保他们将该寄存器值设置为0x01。

    我认为设置到 O2传感器 CE 引脚的偏置电压不正确。 我会尝试设置绕过内部零分频器(因此不分频)、然后使用20%偏置设置。 当外部 VREF 为3V 时、其中20%将为600mV (仍保持为负值)。 因此、让客户将0xEB 写入 REFCN (地址0x11)、然后查看是否会改善结果。

    此致

    -亚历克斯·汤普森