This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101:开关继电器后 TMCS1101A4B 压降

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1101, TPL9201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497379/tmcs1101-tmcs1101a4b-dropouts-after-switching-relays

器件型号:TMCS1101
主题: TPL9201中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我在使用 TMCS1101A4B 时遇到了问题、请寻求帮助。

我打开继电器来为230V 0.5A 电机供电、然后使用 TMCS1101测量电流。

开关继电器后、我经常会观察到 TMCS1101在短时间或更长时间内出现压降;请参阅附图。
VOUT 仅降至0V、并在此时间段之后自动返回。

有人能解释这种行为吗?有人知道造成这种行为的原因是什么吗? 我没有其他问题、其他一切都正常工作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    您能否提供这些压降期间的电源电压的示波器屏幕截图?  

    请确保在探测时连接到器件的接地端、并使用短接地连接的探头、如此处所示。

    谢谢、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    我曾尝试过在 TMCS1101引脚上的探头连接尽可能短的情况下对其进行测量。

    请参阅以下短压降图片。 我放大了以查看压降的开始。 黄色信号为5V VS、绿色为 VOUT。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    电源上有大量噪声、可能导致这些问题。 您能给我展示一下电源上旁路电容器的布局吗?

    BR、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    请参阅随附的原理图/布局。 我没有创建布局、我只是尝试自行分析以解决问题。

    这就是我迄今为止关于电容器的发现:
    5V 电压由 TPL9201生成、通过 MIC94092开/关开关运行、然后达到 TMCS1101的8。
    MIC94092处有一个100nF、每个 TMCS1101处有一个。
    我在5V 线路上没有看到任何其他电容器。

    为了进行测试、我焊接了一个10uF 电容与 TMCS1101的100nF 并联、在这里我测量压降。
    即使添加10 μ F、噪声和压降仍然存在。

    可以看到、5V 线位于 TMCS1101下方。 这可能是个问题吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    如果有大电流流过 TMCS1101下方的5V 线路、那么该线路会出现问题。 但是、如果电流很小、这不会造成太大的问题。

    在您发送给我的原理图和布局上、电容器标签不对齐。 我假设布局中的 C4与原理图中的 C2相关?

    我不熟悉该布局工具;上面圈出的迹线是否连接到 GND? 我看不到过孔、也无法判断该布线的走向。

    不妨考虑在电源线路上添加一个铁氧体磁珠来消除 VS 上的噪声。  

    请告诉我我展示的电容器、然后我们可以看看是否需要铁氧体磁珠。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    是的、C4等于 C2、正好来自8个相同的 TMCS1101中的另一个。

    用于测试的连接电机使用约0.5A

    您圈出的迹线会连接到 GND。

    我还在 MIC94092的输出端的5V 线路上找到了一个铁氧体磁珠;请参阅所附的原理图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    此铁氧体的布局对于降低噪声非常重要。 您所示的铁氧体需要尽可能靠近电源引脚放置。 铁氧体和电源引脚之间的任何长度的布线都用作噪声天线。

    对于您选择的电源铁氧体、 在电容器和 GND 之间连接一个铁氧体也很重要。 (上一张图像中的圈出部分。

    这些变化应能降低电源电压上的噪声、从而停止压降。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    仅需两个问题来验证我是否正确理解您:
    铁氧体 L9应靠近 TMCS1101的 VS 引脚放置、另外一个铁氧体应放置在电容器 C4和 GND 之间、也应靠近 TMCS1101的 VS 引脚?
    我假设8个 TMCS1101都需要这种铁氧体、所以总共需要16个铁氧体?

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    如果 TMCS1101s 靠得很近、您可能只需为器件设置一个滤波器即可解决问题。  

    我建议每个滤波器不要超过2个器件。 您可以将这两个器件的铁氧体放置在绿色圆圈内。

    [报价 userid="649118" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497379/tmcs1101-tmcs1101a4b-dropouts-after-switching-relays/5764329 #5764329"]应将铁氧体 L9靠近 TMCS1101的 VS 引脚放置、并在电容器 C4和 GND 之间(也靠近 TMCS1101的 VS 引脚)放置一个额外的铁氧体?

    是的。

    BR、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    TMCS1101的 GND 引脚和 C4的圈出 GND 当前通过 GND 层连接(请参阅下图中的"原始")。

    如果我只是添加铁氧体、这将导致"Var. A"。 但根据您的原理图、它应该是"VAR"。 B"对吗?

    再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    是的。 理想情况下、您希望路由在 VAR B 中一样  

    此致、

    Holly