This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91051:PN LMP-100-045-T 的生产状态

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499521/lmp91051-prodution-status-of-pn-lmp-100-045-t

器件型号:LMP91051

工具/软件:

PN LMP-100-045-T 的生产状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    很抱歉、我没有 LMP-100的记录。 LMP91051已投入量产、可从 TI.com/product/lmp91051购买

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我假设 PN LMP-100-045-T 可以视为已停产、推荐的替代产品是 LMP91051吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    由于我没有任何关于 LMP-100-045-T 可能是什么的信息、因此我无法确认 LMP91051是否适合替代产品。 您能分享原理图吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、此商品没有 NSN 商品信息。 我只能在这里找到: AGAV 终端项目标识 E/I 控制单元,游戏手柄 F020039
    AKNA 闭合型封装、 FEAT 特殊特性0.45A 100V DCW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    LMP91051是一款必须安装(焊接)在印刷电路板上的表面贴装 IC。  您是否组装 PCB? 是什么指导您使用 LMP91051?

    LMP91051是一款模拟前端、旨在与热电堆和光源配合使用来进行气体检测。 您的应用中是否有热电堆? 它是否具有气体检测功能?

    我无能为力,但感觉你来到了错误的地方,我不确定我会提供更多的帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗恩,你能给我一个正确的方向吗? 我确信我询问的 IIS 的 PN 是正确的、但不超过这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    抱歉、我没有找到德州仪器(TI)任何名称以 LMP-或 LMP1开头的器件记录。 通常、具有 LM 前缀的器件来自 National Semiconductor。 如果它在2011年收购之前由美国国家半导体公司出售、那么似乎没有任何记录将其传输到我们的数据库中。  我想、如果这确实是 National Semiconductor 的可订购器件、那么他们会在我们于2011年收购之前停止生产。 我们仍在生产和销售美国国家半导体公司在20世纪80年代发布的、可能更早的设备、因此我们不会简单地放弃业务或丢失其记录。

    Wikipedia 告诉我们、 TI 有一家国防业务、该业务于1997年出售给 Raytheon。 另一种理论可能是这种 LMP-100设备是由该组制造的,现在它将由雷神拥有。 这可以解释为什么我们今天没有记录。  

    感谢您的理解、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    上周我联系过的一位同事回复了我、建议您正在寻找的产品也可以归 Sensata 所有。 2006年,我们出售了传感器部门,成为 Sensata Technologies 公司。 搜索他们的网站不会给我任何东西,但是。  

    谢谢、