This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:为 AWR1843BOOST 增加 USRR 线性调频脉冲 CFG 中的线性调频脉冲数

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500811/awr1843boost-increase-the-number-of-chirps-in-usrr-chirp-cfg-for-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:

Hai、

我发现、给定帧中 USRR CFG 的线性调频脉冲数为96。

由于循环计数为32、并且由于 USRR 使用 TDM、因此3*32 = 96。

我刚刚尝试 通过增加循环计数来增加线性调频脉冲的数量、但我能够将其从32增加到40、并且分别更改了 USRR_PERIODICITY_VAL。

但当我将循环计数更改为40以上且对应的 USRR_PERIODICITY_VALID 时、雷达不工作。 这是因为内存限制吗?

谢谢。此致、

雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们实际上正在使用 MRR 演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    但当我将循环计数更改为40以上并对应于 USRR_PERIODICITY_VALID 时、雷达不工作。 这是因为内存限制吗?

    如果使用 CCS 运行应用、您可能收到了错误代码、这将帮助您理解问题。 否则、您可以单步执行代码、检查错误发生的时间。

    此致、

    Samhitha