This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:在 Vital_signs_tracking_68xx 演示中介绍用于呼吸和心跳的 IIR 滤波器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499701/awr6843aopevm-about-iir-filter-for-breath-and-heartbeat-in-vital_signs_tracking_68xx-demo

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题:IWRL6432中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:  

好的一天~~  

当我们深入研究 IIR 滤波器的代码时,我们发现有两个

二阶 IIR 滤波器级联用于呼吸、四个 二阶 IIR 滤波器级联

对于心跳。为什么系统包含更多的心跳阶段,而不是呼吸阶段,我们可以使用更少的阶段  

(例如:两个阶段)用于心跳以保存一些内存?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们将在24小时内回复您的生命体征算法问题。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    IIR 滤波器仅用于平滑呼吸频率和心率频谱。 您可以完全跳过滤波器、看到的性能差异可以忽略不计。 无需使用这些过滤器即可使链条正常工作。 没有它、您将看到几乎相同的性能。 在 IWRL6432生命体征演示中、不使用这些滤波器。

    此致